This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:D 类放大器 PCB 产生很多噪声+ EMI

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1222427/tpa3118d2-class-d-amplifier-pcb-producing-lots-of-noise-emi

器件型号:TPA3118D2

大家好、我最近完成了一项基于 TPA3118D2的 D 类放大器 PCB 设计。

我一直在某些应用中发现、我的设计容易受到噪声的影响、并且似乎会产生大量 EMI。  

如果我 为 车间中的其中一个 PCB 通电、然后将其插入到扬声器中、 我可以直观地在示波器上看到噪声增加、我 已经 设置并测量了一个不同的未电气连接电路。 我还可以听到我设置的练习放大器拾取声音、这些声音听起来像是高通无线电静态。 如果我拔下扬声器、使用 MUTE 引脚将输出静音、或断开 PCB 电源、这两种效果都会停止。  
放大器本身在连接到 附近的音 频源时声音相对清晰、但在未连接时、它们会通过连接的扬声器发出明显的嘶嘶声。  
我已将我的 KiCad 项目与设计以及我的原理图和 PCB 布局的屏幕截图附在附件中。 您有什么建议可以帮助我改进设计并解决此问题吗? 我特别想知道电路板布局、输入前置放大器的设计和组件选择、特别是我用于输出滤波器的铁氧体磁珠和电容器、这些组件  如此处所示:  
这是我的报告与完整的 Kicad 项目: https://github.com/hhaudio/ClassD_Amplifier_Daughter
以下是原理图和布局的屏幕截图:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    噪声可能与输入噪声有关。

    请通过1uF 电容器将音频输入引脚短接到 GND、然后再次检查噪声是否消失。

    此致、

    Derek