This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS3251:电源电流 DAC_AVDD 和 DAC_DVDD

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A88

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1222675/tas3251-power-supply-current-dac_avdd-and-dac_dvdd

器件型号:TAS3251
主题中讨论的其他器件:TPS7A88

有人知道 DAC_AVDD 和 DAC_DVDD 的最大电源电流吗?

我仔细查看了数据表(SLASEG6B9)、但我找不到这些数据。

我在 TAS3252 EVM 电路板手册中发现、低电压电路和 DAC 的3.3V 电压

应稳定可靠且无噪声、但没有有关实际电流要求的数字。

大家好

Andrej Levstek

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrej:

    根据采样率、这会发生变化、但 DAC_AVDD 的绝对最大值为32mA (典型值为24mA)、DAC_DVDD 为15mA (典型值为13mA)。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 我打算使用电流为100mA 的低噪声电源、但我想确定这是否足够。 此 EVM 电路板设计采用可提供高达1A 电流的 TPS7A88。

    此致

    Andrej