This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:无输出

Guru**** 2581145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1221982/tpa3128d2-no-output

器件型号:TPA3128D2

大家好、

对于   客户申请中的 TPA3128D2DAP 问题、我们希望获得您的帮助。 请查看以下详细信息。

我一直在努力 在 PCB 设计中使用 TPA3128D2DAP。 我曾尝试遵循数据表中的示例原理图。 我的目标是将放大器配置为以立体声配置输出。 我还希望 在主模式下设置最大增益、因为我不使用从模式。 我有一个 ESP32引脚、用于控制静音引脚。 我还提供了 MODSEL 3.3V 以将其置于 BD 模式 、并提供了 SDZ 引脚3.3V 以 使其始终开启(除非静音)。 我已组装此 PCB、除放大器之外、一切都能正常工作。 我进行了检查以确保焊接良好、以及可以检查的任何其他东西、但放大器没有输出任何声音。 当我插入扬声器时、它会发出噼啪噪声、但仅此 而已、因此即使有有效的音频输入、它也会发出噪音。 我已确保将 MUTE 引脚拉至低电平 而关断引脚处于高电平。 因此、此时我处于损耗状态。 非常感谢您抽出宝贵的时间查看原理图、看看我在如何设置放大器方面是否存在问题、从而可能导致此问题。 我还添加了板级配置文件、如果这有用、但可能不会。 感谢你能抽出时间。

e2e.ti.com/.../V5_5F00_Color.sch.zip

e2e.ti.com/.../V5_5F00_Color.brd.zip

此致、

Danilo.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,  

    能否以 PDF 格式提供该原理图。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    此处是 pdf 格式的原理图和 PCB 布局。

    e2e.ti.com/.../schematic-_2800_2_2900_.pdfe2e.ti.com/.../topLayer.pdfe2e.ti.com/.../bottomLayer.pdf  

    此致、

    Danilo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    我可以看到很多问题、建议他们查看数据表中的 TPA3128D2EVM 和典型应用指南、以便在原理图上进行参考。

    • 没有输出 LC 滤波器
    • FAULT 引脚悬空、因此如果出现故障、则无法进行任何自动恢复
    • 对于单端输入、未使用的输入应根据 数据表中的第7.3.7节进行交流接地
    • 对于这些电容器的增益配置、应按照数据表中的第7.3.2节更改交流输入电容器
    • 似乎对启动或关闭没有任何 SDz 控制、因此弹出是不可避免的

    此致、
    路易斯