This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:示例代码

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TAS5805M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1222065/tas5825p-sample-code

器件型号:TAS5825P
主题中讨论的其他器件: TAS5805M

您好!

我是否可以知道有 TAS5825P 的示例代码?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    有关示例代码、请参阅该主题: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722027/linux-tas5825m-linux-drivers 

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Luis、

    该链接似乎 适用于 TAS5805M、它是否也可用于 TAS5825P?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    TAS5805M 和 TAS5825P 的示例非常相似、但请注意有关如何生成头文件的指南、因为其中将包含您在 PPC3中生成的所有器件配置。 此代码仅供参考、任何其他修改需要由您的固件设计人员处理、因为我们不提供软件支持。

    /*
     * Driver for the TAS5825M Audio Amplifier
     *
     * Author: Andy Liu <andy-liu@ti.com>
     *
     * This program is free software; you can redistribute it and/or
     * modify it under the terms of the GNU General Public License
     * version 2 as published by the Free Software Foundation.
     *
     * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
     * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
     * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
     * General Public License for more details.
     */
     
    #include <linux/module.h>
    #include <linux/moduleparam.h>
    #include <linux/slab.h>
    #include <linux/of.h>
    #include <linux/init.h>
    #include <linux/i2c.h>
    #include <linux/regmap.h>
    
    #include <sound/soc.h>
    #include <sound/pcm.h>
    #include <sound/initval.h>
    
    
    
    #define TAS5825M_DRV_NAME    "tas5825m"
    
    #define TAS5825M_RATES	     (SNDRV_PCM_RATE_48000)
    #define TAS5825M_FORMATS     (SNDRV_PCM_FMTBIT_S16_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S20_3LE |\
    			                  SNDRV_PCM_FMTBIT_S24_LE | SNDRV_PCM_FMTBIT_S32_LE)
    
    #define TAS5825M_REG_00      (0x00)
    #define TAS5825M_REG_03      (0x03)
    #define TAS5825M_REG_0C      (0x0c)
    #define TAS5825M_REG_0D      (0x0d)
    #define TAS5825M_REG_0E      (0x0e)
    #define TAS5825M_REG_0F      (0x0f)
    #define TAS5825M_REG_10      (0x10)
    #define TAS5825M_REG_11      (0x11)
    #define TAS5825M_REG_12      (0x12)
    #define TAS5825M_REG_13      (0x13)
    #define TAS5825M_REG_35      (0x35)
    #define TAS5825M_REG_7F      (0x7f)
    
    #define TAS5825M_PAGE_00     (0x00)
    #define TAS5825M_PAGE_0B     (0x0b)
    
    #define TAS5825M_BOOK_00     (0x00)
    #define TAS5825M_BOOK_8C     (0x8c)
    
    #define TAS5825M_VOLUME_MAX  (158)
    #define TAS5825M_VOLUME_MIN  (0)
    
    const uint32_t tas5825m_volume[] = {
    	0x0000001B,    //0, -110dB
    	0x0000001E,    //1, -109dB
    	0x00000021,    //2, -108dB
    	0x00000025,    //3, -107dB
    	0x0000002A,    //4, -106dB
    	0x0000002F,    //5, -105dB
    	0x00000035,    //6, -104dB
    	0x0000003B,    //7, -103dB
    	0x00000043,    //8, -102dB
    	0x0000004B,    //9, -101dB
    	0x00000054,    //10, -100dB
    	0x0000005E,    //11, -99dB
    	0x0000006A,    //12, -98dB
    	0x00000076,    //13, -97dB
    	0x00000085,    //14, -96dB
    	0x00000095,    //15, -95dB
    	0x000000A7,    //16, -94dB
    	0x000000BC,    //17, -93dB
    	0x000000D3,    //18, -92dB
    	0x000000EC,    //19, -91dB
    	0x00000109,    //20, -90dB
    	0x0000012A,    //21, -89dB
    	0x0000014E,    //22, -88dB
    	0x00000177,    //23, -87dB
    	0x000001A4,    //24, -86dB
    	0x000001D8,    //25, -85dB
    	0x00000211,    //26, -84dB
    	0x00000252,    //27, -83dB
    	0x0000029A,    //28, -82dB
    	0x000002EC,    //29, -81dB
    	0x00000347,    //30, -80dB
    	0x000003AD,    //31, -79dB
    	0x00000420,    //32, -78dB
    	0x000004A1,    //33, -77dB
    	0x00000532,    //34, -76dB
    	0x000005D4,    //35, -75dB
    	0x0000068A,    //36, -74dB
    	0x00000756,    //37, -73dB
    	0x0000083B,    //38, -72dB
    	0x0000093C,    //39, -71dB
    	0x00000A5D,    //40, -70dB
    	0x00000BA0,    //41, -69dB
    	0x00000D0C,    //42, -68dB
    	0x00000EA3,    //43, -67dB
    	0x0000106C,    //44, -66dB
    	0x0000126D,    //45, -65dB
    	0x000014AD,    //46, -64dB
    	0x00001733,    //47, -63dB
    	0x00001A07,    //48, -62dB
    	0x00001D34,    //49, -61dB
    	0x000020C5,    //50, -60dB
    	0x000024C4,    //51, -59dB
    	0x00002941,    //52, -58dB
    	0x00002E49,    //53, -57dB
    	0x000033EF,    //54, -56dB
    	0x00003A45,    //55, -55dB
    	0x00004161,    //56, -54dB
    	0x0000495C,    //57, -53dB
    	0x0000524F,    //58, -52dB
    	0x00005C5A,    //59, -51dB
    	0x0000679F,    //60, -50dB
    	0x00007444,    //61, -49dB
    	0x00008274,    //62, -48dB
    	0x0000925F,    //63, -47dB
    	0x0000A43B,    //64, -46dB
    	0x0000B845,    //65, -45dB
    	0x0000CEC1,    //66, -44dB
    	0x0000E7FB,    //67, -43dB
    	0x00010449,    //68, -42dB
    	0x0001240C,    //69, -41dB
    	0x000147AE,    //70, -40dB
    	0x00016FAA,    //71, -39dB
    	0x00019C86,    //72, -38dB
    	0x0001CEDC,    //73, -37dB
    	0x00020756,    //74, -36dB
    	0x000246B5,    //75, -35dB
    	0x00028DCF,    //76, -34dB
    	0x0002DD96,    //77, -33dB
    	0x00033718,    //78, -32dB
    	0x00039B87,    //79, -31dB
    	0x00040C37,    //80, -30dB
    	0x00048AA7,    //81, -29dB
    	0x00051884,    //82, -28dB
    	0x0005B7B1,    //83, -27dB
    	0x00066A4A,    //84, -26dB
    	0x000732AE,    //85, -25dB
    	0x00081385,    //86, -24dB
    	0x00090FCC,    //87, -23dB
    	0x000A2ADB,    //88, -22dB
    	0x000B6873,    //89, -21dB
    	0x000CCCCD,    //90, -20dB
    	0x000E5CA1,    //91, -19dB
    	0x00101D3F,    //92, -18dB
    	0x0012149A,    //93, -17dB
    	0x00144961,    //94, -16dB
    	0x0016C311,    //95, -15dB
    	0x00198A13,    //96, -14dB
    	0x001CA7D7,    //97, -13dB
    	0x002026F3,    //98, -12dB
    	0x00241347,    //99, -11dB
    	0x00287A27,    //100, -10dB
    	0x002D6A86,    //101, -9dB
    	0x0032F52D,    //102, -8dB
    	0x00392CEE,    //103, -7dB
    	0x004026E7,    //104, -6dB
    	0x0047FACD,    //105, -5dB
    	0x0050C336,    //106, -4dB
    	0x005A9DF8,    //107, -3dB
    	0x0065AC8C,    //108, -2dB
    	0x00721483,    //109, -1dB
    	0x00800000,    //110, 0dB
    	0x008F9E4D,    //111, 1dB
    	0x00A12478,    //112, 2dB
    	0x00B4CE08,    //113, 3dB
    	0x00CADDC8,    //114, 4dB
    	0x00E39EA9,    //115, 5dB
    	0x00FF64C1,    //116, 6dB
    	0x011E8E6A,    //117, 7dB
    	0x0141857F,    //118, 8dB
    	0x0168C0C6,    //119, 9dB
    	0x0194C584,    //120, 10dB
    	0x01C62940,    //121, 11dB
    	0x01FD93C2,    //122, 12dB
    	0x023BC148,    //123, 13dB
    	0x02818508,    //124, 14dB
    	0x02CFCC01,    //125, 15dB
    	0x0327A01A,    //126, 16dB
    	0x038A2BAD,    //127, 17dB
    	0x03F8BD7A,    //128, 18dB
    	0x0474CD1B,    //129, 19dB
    	0x05000000,    //130, 20dB
    	0x059C2F02,    //131, 21dB
    	0x064B6CAE,    //132, 22dB
    	0x07100C4D,    //133, 23dB
    	0x07ECA9CD,    //134, 24dB
    	0x08E43299,    //135, 25dB
    	0x09F9EF8E,    //136, 26dB
    	0x0B319025,    //137, 27dB
    	0x0C8F36F2,    //138, 28dB
    	0x0E1787B8,    //139, 29dB
    	0x0FCFB725,    //140, 30dB
    	0x11BD9C84,    //141, 31dB
    	0x13E7C594,    //142, 32dB
    	0x16558CCB,    //143, 33dB
    	0x190F3254,    //144, 34dB
    	0x1C1DF80E,    //145, 35dB
    	0x1F8C4107,    //146, 36dB
    	0x2365B4BF,    //147, 37dB
    	0x27B766C2,    //148, 38dB
    	0x2C900313,    //149, 39dB
    	0x32000000,    //150, 40dB
    	0x3819D612,    //151, 41dB
    	0x3EF23ECA,    //152, 42dB
    	0x46A07B07,    //153, 43dB
    	0x4F3EA203,    //154, 44dB
    	0x58E9F9F9,    //155, 45dB
    	0x63C35B8E,    //156, 46dB
    	0x6FEFA16D,    //157, 47dB
    	0x7D982575,    //158, 48dB
    };
    
    struct tas5825m_priv {
    	struct regmap *regmap;
    
    	struct mutex lock;
    
    	int vol;
    };
    
    const struct regmap_config tas5825m_regmap = {
    	.reg_bits = 8,
    	.val_bits = 8,
    	.cache_type = REGCACHE_RBTREE,
    };
    
    static int tas5825m_vol_info(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_info *uinfo)
    {
    	uinfo->type   = SNDRV_CTL_ELEM_TYPE_INTEGER;
    	uinfo->access = (SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_TLV_READ | SNDRV_CTL_ELEM_ACCESS_READWRITE);
    	uinfo->count  = 1;
    	
    	uinfo->value.integer.min  = TAS5825M_VOLUME_MIN;
    	uinfo->value.integer.max  = TAS5825M_VOLUME_MAX;
    	uinfo->value.integer.step = 1;
    
    	return 0;
    }
    
    static int tas5825m_vol_locked_get(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
    {
    	struct snd_soc_codec *codec = snd_soc_kcontrol_codec(kcontrol);
    	struct tas5825m_priv *tas5825m = snd_soc_codec_get_drvdata(codec);
    		
    	mutex_lock(&tas5825m->lock);	
    	ucontrol->value.integer.value[0] = tas5825m->vol;
    	mutex_unlock(&tas5825m->lock);
    	
    	return 0;
    }
    
    static inline int get_volume_index(int vol)
    {
       int index;
    
       index = vol;
       
       if (index < TAS5825M_VOLUME_MIN) 
       	  index = TAS5825M_VOLUME_MIN;   
    
       if (index > TAS5825M_VOLUME_MAX) 
       	  index = TAS5825M_VOLUME_MAX;	
    
       return index;
    }
    
    static void tas5825m_set_volume(struct snd_soc_codec *codec, int vol)
    {
        unsigned int index;
    	uint32_t volume_hex;
    	uint8_t byte4;
    	uint8_t byte3;
    	uint8_t byte2;
    	uint8_t byte1;
    
    	index = get_volume_index(vol);	
    	volume_hex = tas5825m_volume[index];
    
    	byte4 = ((volume_hex >> 24) & 0xFF);
    	byte3 = ((volume_hex >> 16) & 0xFF);
    	byte2 = ((volume_hex >> 8)	& 0xFF);
    	byte1 = ((volume_hex >> 0)	& 0xFF);
    	
    	//w 98 00 00
    	snd_soc_write(codec, TAS5825M_REG_00, TAS5825M_PAGE_00);
    	//w 98 7f 8c
    	snd_soc_write(codec, TAS5825M_REG_7F, TAS5825M_BOOK_8C);
    	//w 98 00 0b
    	snd_soc_write(codec, TAS5825M_REG_00, TAS5825M_PAGE_0B);
    	//w 98 0c xx xx xx xx 
    	snd_soc_write(codec, TAS5825M_REG_0C, byte4);
    	snd_soc_write(codec, TAS5825M_REG_0D, byte3);
    	snd_soc_write(codec, TAS5825M_REG_0E, byte2);
    	snd_soc_write(codec, TAS5825M_REG_0F, byte1);
    	//w 98 10 xx xx xx xx 
    	snd_soc_write(codec, TAS5825M_REG_10, byte4);
    	snd_soc_write(codec, TAS5825M_REG_11, byte3);
    	snd_soc_write(codec, TAS5825M_REG_12, byte2);
    	snd_soc_write(codec, TAS5825M_REG_13, byte1);
    }
    
    static int tas5825m_vol_locked_put(struct snd_kcontrol *kcontrol, struct snd_ctl_elem_value *ucontrol)
    {
    	struct snd_soc_codec *codec = snd_soc_kcontrol_codec(kcontrol);
    	struct tas5825m_priv *tas5825m = snd_soc_codec_get_drvdata(codec);
    		
    	mutex_lock(&tas5825m->lock);	
    	
    	tas5825m->vol = ucontrol->value.integer.value[0];	
    	tas5825m_set_volume(codec, tas5825m->vol);
    	
    	mutex_unlock(&tas5825m->lock);
    	
    	return 0;
    }
    
    static const struct snd_kcontrol_new tas5825m_vol_control = 
    {	
        .iface = SNDRV_CTL_ELEM_IFACE_MIXER, 
        .name  = "Master Playback Volume", 
    	.info  = tas5825m_vol_info, 
    	.get   = tas5825m_vol_locked_get,
    	.put   = tas5825m_vol_locked_put, 
    };
    
    static int tas5825m_snd_probe(struct snd_soc_codec *codec)
    {
        int ret;
    		
    	ret = snd_soc_add_codec_controls(codec, &tas5825m_vol_control, 1);
    
    	return ret;
    }
    
    static struct snd_soc_codec_driver soc_codec_tas5825m = {
    	.probe = tas5825m_snd_probe,
    };
    
    static int tas5825m_mute(struct snd_soc_dai *dai, int mute)
    {
    	u8 reg03_value = 0;
    	u8 reg35_value = 0;
    	struct snd_soc_codec *codec = dai->codec;
    	
    	if (mute)
    	{
    	    //mute both left & right channels
    		reg03_value = 0x0b;
    		reg35_value = 0x00;  
    	}
    	else
    	{
    	    //umute
    		reg03_value = 0x03;
    		reg35_value = 0x11;	
    	}	
    	
    	snd_soc_write(codec, TAS5825M_REG_00, TAS5825M_PAGE_00);
    	snd_soc_write(codec, TAS5825M_REG_7F, TAS5825M_BOOK_00);
    	snd_soc_write(codec, TAS5825M_REG_00, TAS5825M_PAGE_00);	
    	snd_soc_write(codec, TAS5825M_REG_03, reg03_value);
    	snd_soc_write(codec, TAS5825M_REG_35, reg35_value);
    
    	return 0;
    }
    
    static const struct snd_soc_dai_ops tas5825m_dai_ops = {
    	.digital_mute = tas5825m_mute,
    };
    
    static struct snd_soc_dai_driver tas5825m_dai = {
    	.name		= "tas5825m-amplifier",
    	.playback 	= {
    		.stream_name	= "Playback",
    		.channels_min	= 2,
    		.channels_max	= 2,
    		.rates		= TAS5825M_RATES,
    		.formats	= TAS5825M_FORMATS,
    	},
    	.ops = &tas5825m_dai_ops,
    };
    
    #if 1
    /*
    #Get TAS5825M into play mode
    w 98 00 00
    w 98 7f 00
    w 98 00 00
    w 98 03 03
    
    # Clear FAULT
    w 98 78 80
    */
    
    static const struct reg_sequence tas5825m_init_sequence[] = {
    	{ 0x00, 0x00 },
    	{ 0x7f, 0x00 },
    	{ 0x00, 0x00 },
    	{ 0x03, 0x03 },	
    	{ 0x78, 0x80 },		
    };
    #endif
    
    static int tas5825m_probe(struct device *dev, struct regmap *regmap)
    {
    	struct tas5825m_priv *tas5825m;
    	int ret;
    	
    	tas5825m = devm_kzalloc(dev, sizeof(struct tas5825m_priv), GFP_KERNEL);
    	if (!tas5825m)
    		return -ENOMEM;
    	
    	dev_set_drvdata(dev, tas5825m);
    	tas5825m->regmap = regmap;
        tas5825m->vol    = 100;         //100, -10dB
        
        mutex_init(&tas5825m->lock);
    		
    	ret = regmap_register_patch(regmap, tas5825m_init_sequence, ARRAY_SIZE(tas5825m_init_sequence));
    	if (ret != 0)
    	{
    		dev_err(dev, "Failed to initialize TAS5825M: %d\n",ret);
    		goto err;
    
    	}
    
    	ret = snd_soc_register_codec(dev, 
    	                             &soc_codec_tas5825m,
    			                     &tas5825m_dai, 
    								 1);
    	if (ret != 0) 
    	{
    		dev_err(dev, "Failed to register CODEC: %d\n", ret);
    		goto err;
    	}
    
    	return 0;
    	
    err:
    	return ret;
    
    }
    
    static int tas5825m_i2c_probe(struct i2c_client *i2c, const struct i2c_device_id *id)
    {	
    	struct regmap *regmap;
    	struct regmap_config config = tas5825m_regmap;
    	
    	regmap = devm_regmap_init_i2c(i2c, &config);
    	if (IS_ERR(regmap))
    		return PTR_ERR(regmap);
    
    	return tas5825m_probe(&i2c->dev, regmap);
    }
    
    static int tas5825m_remove(struct device *dev)
    {	
    	snd_soc_unregister_codec(dev);
    	
    	return 0;
    }
    
    static int tas5825m_i2c_remove(struct i2c_client *i2c)
    {	
    	tas5825m_remove(&i2c->dev);
    	
    	return 0;
    }
    
    static const struct i2c_device_id tas5825m_i2c_id[] = {
    	{ "tas5825m", },
    	{ }
    };
    MODULE_DEVICE_TABLE(i2c, tas5825m_i2c_id);
    
    #ifdef CONFIG_OF
    static const struct of_device_id tas5825m_of_match[] = {
    	{ .compatible = "ti,tas5825m", },
    	{ }
    };
    MODULE_DEVICE_TABLE(of, tas5825m_of_match);
    #endif
    
    static struct i2c_driver tas5825m_i2c_driver = {
    	.probe 		= tas5825m_i2c_probe,
    	.remove 	= tas5825m_i2c_remove,
    	.id_table	= tas5825m_i2c_id,
    	.driver		= {
    		.name	= TAS5825M_DRV_NAME,
    		.of_match_table = tas5825m_of_match,
    	},
    };
    
    module_i2c_driver(tas5825m_i2c_driver);
    
    MODULE_AUTHOR("Andy Liu <andy-liu@ti.com>");
    MODULE_DESCRIPTION("TAS5825M Audio Amplifier Driver");
    MODULE_LICENSE("GPL v2");


    此致、
    路易斯