This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:请提供"输出功率(W)与效率(%)"图

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1222477/tas6424e-q1-please-provide-output-power-w-vs-efficiency-figure

器件型号:TAS6424E-Q1

大家好、   

当 VBAT = PVDD = 6.2V 时、请提供"输出功率(W)与效率(%)"图

Ω:TA = 25°C、VVDD = 3.3V、VBAT = PVDD = 6.2V、RL = 4 μ A、fin = 1kHz、FS = 48kHz、

Fsw = 2.1MHz、输出配置:BTL、AES17滤波器、

μH I2C 设置、LC 滤波器:3.3 μ H - DFEG7030D-3R3M

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victor:

    现有的数据表图很适合用于估算效率。 PVDD 电压对输出功率限制的影响最大。 根据 PVDD = 6.2V、最大峰值功率< 10W。 效率将在图0-10W 的区域内。