This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1864EVM:使用 TIDA-01454和 C6748EVM 采集的音频数据存在问题

Guru**** 1126980 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1864, TIDA-01454
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1216530/pcm1864evm-there-is-an-issue-with-the-audio-data-collected-using-tida-01454-and-c6748evm

器件型号:PCM1864EVM
主题中讨论的其他器件:PCM1864TIDA-01454

您好、E2E 专家!

你好。

这是项目。 该图显示了我在调试过程中在存储器浏览器中找到的音频数据。 很显然,有一个问题,但我不知道问题在哪里。

e2e.ti.com/.../AUDIO_5F00_MIC_5F00_IN.zip

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不是 C6748的专家。 我可以就有关 PCM1864器件的任何问题提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    你好。

    问题更多的是  C6748、而不是 PCM1864?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了尝试回答这个问题、我建议查看进入 PCM1864芯片的时间(BCK/LRCK/SCKI)、看看这些时间是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    你好。

    如图所示、PCM1864可以配置为自动配置时钟。 但在采纳您的建议后、我仍然去检查我的时钟配置。 我认为我面临的问题与时钟无关。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以向我发送时钟的寄存器设置吗? 我可以尝试查看它们是否正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    你好。

    实际上、我之前上传的工程中包括了 PCM1864源文件、其中包括时钟设置。我将再次上传源文件、其中包括时钟的寄存器设置。

    e2e.ti.com/.../pcm1864_5F00_init.c

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎寄存器32有1B。 似乎您已将器件设置为主模式。

    在主控模式下、一个外部时钟被馈送到 SCK 引脚(引脚15)、而 LRCK 和 BCK 出现在引脚16、17上。

    您能检查一下全部三个引脚的频率吗? 如有可能、请发送 BCK 和 LRCK 的示波器镜头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    你好。

    我已将 TIDA-01454的第一个 PCM1864芯片设置为主模式、第二个设置为从模式。 我检查了 SCK、它的频率与晶振相同、为24.576MHZ。

    我上传了两张关于 BCK 和 LRCK 的示波器的照片。 第一张照片来自 BCK(24.576MHZ),第二张照片来自 LRCK(96kHz)。 问题可能不是由时钟引起的。

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器是否处于交流耦合模式? 我看到波形的一部分降至零以下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    你好。

    实际上、示波器是直流耦合模式。 波形部分低于零的原因是我调节了垂直位置。

    我还有另一个问题要问您。 TIDA-01454能否传输八通道数据? 如果要使用 TIDA-01454在 TDM 模式下传输八通道数据、如何配置寄存器?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该可以在 TDM 模式下设置2个 PCM1864器件。 上图将1个器件设置为主器件、将另一个器件设置为从器件。

     我相信如果我们只将 LRCK 和 BCK 反馈到芯片、那么这两个器件也可以在从模式下使用

    LRCK 可以为48kHz,BCK 可以为 LRCK*32*8=256*LRCK=12.288Mhz。  

    如果我们只是 将这些 LRCK 和 BCK 计时馈送到芯片、则计时的自动配置是可能的

    来自1个芯片的数据可能具有 128的 TX_TDM_OFFSET (页0、0x0D)

    另一个芯片的  TX_TDM_OFFSET (页0、0x0D)可以为0。

    这将确保2个器件在不同的时间放入数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sanjay、

    你好。

    按照您的方法、我已配置寄存器、如下图所示。 但是、我无法调试。 我可以从您那里获得有关 GPIO 配置(页0、0x10-0x13)的更多建议吗?

    此致、

    CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正在使用 GPIO 引脚? 如果不是、您可以将这些设置保留为默认设置