This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:设计问题

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, PUREPATH-CMBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1222115/tas5825m-designing-questions

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: PurePath-CMBEVM

大家好、

我的客户想要使用我们的 TAS5825M、并且在我们的 TAS5825M EVM 原理图中有一些问题、您能提供您的评论吗?

下面的图是我们的 EVM 原理图、如果 VIN 为20V、输出为4 Ω/4W、适合使用多大的电感器值? 10uH 是否正常?

   

在 TAS5825M EVM 中、I2S 在哪里拉高? 我没有找到它

3. I2S、GPIO 和 I2C 是否都可以拉高至1.8V? 或者应该拉高至3.3V

谢谢!

此致、

罗伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    1.没问题、您也可以参阅 LC 滤波器计算器工具、如 https://www.ti.com/tool/LCFILTER-CALC-TOOL 中所示 

    TAS5825M 不是一个独立的 EVM、它连接到具有上拉电阻器的 PurePath-CMBEVM

    3.对于 EVM、我们建议采用3.3V 电压、但您可以根据 DVDD 设计您的系统、因此1.8V 或3.3V 电压取决于您针对系统进行的设置。



    此致、
    路易斯