This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:有关驱动输出和开发板原理图的问题

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5532A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1221796/pcm5101a-questions-about-driving-output-and-dev-board-schematic

器件型号:PCM5101A
主题中讨论的其他器件:NE5532A

嗨、团队!  

有几个问题要请教您

  1. 它指出最小负载为1K。 而典型输出电压为2.1V。  因此、它可以在1K 负载条件下仅驱动2.1mA、或者在1K 条件下生成4.41mW 的音频功率。 我是否理解正确?
  2. 由于我的应用需要在600欧姆时提供80mW 功率、这是否意味着我需要音频放大器? 有什么建议吗?
  3. 看起来开发板具有与 DS 图33中相同的原理图。 470欧姆与2.2nF 或2200pF 并联 有何作用、会将 BW 限制在大约1MHz?
  4. 为什么开发板中的 I2S 总线上有100K 的下拉电阻?
  5. 如果我们将输出负载电流加倍至超过470欧姆的电阻器、输出负载电流是否会达到4.2mA?

谢谢!

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    如果您需要驱动低于1K 的阻抗、则应考虑能够以您的目标功率对其进行驱动的缓冲器 (为了你需要张贴一个单独的线程与放大器的问题,所以它进入适当的小组建议最好的放大器,我们使用 NE5532A pr OP1612 , OPA2351用于一些其他 DAC )。 470欧姆与该电容器用作无源 LP 滤波器。 我们在所有数字引脚上使用下拉电阻器、在信号不存在时将其拉至 GND。如果您想 直接连接至处理器、则应该可以不使用 PD。 这是一个立体声电压 DAC (不是差分 DAC 或电流 DAC) 、将两个通道短接只能 通过降低本底噪声来提高动态范围、但 Vout 不会发生变化。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arash!

    是否有可驱动>11mA 输出的音频 DAC?

    谢谢。

    Cameron  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    您可以查看 TLV320DAC310x 系列(DAC3100为4 Ω 负载提供2.5W 功率、或为8 Ω 负载提供1.6W 功率)。