This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5140:测试图形

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1219846/tlv320adc5140-test-pattern

器件型号:TLV320ADC5140

您好!
是否可以让 TLV320ADC5140输出测试模式来验证硬件功能?

或者、 我正在尝试确定位的缩放值、我无法找到每个位的 相等值、这在输入信号以验证硬件功能时很有用。   

谢谢!
布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    听起来您需要一个指示器来确定您的 ADC 是否在提供数据。 我会在48小时内回复您、并提供回复。

    此致、

    支持  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是的、如果是、我将正确收到它。

    Tx 偏移和所有其他选项来简化您的设计。  我想知道一种验证是否正确接收到 ADC 发送的数据的好方法、因为我们正在使用 FPGA 以 TDM 格式通过音频串行数据接口与 ADC 进行通信。


    馈入正弦波后数据看起来不正确、我希望 ADC 可以生成某种测试模式来确保 FPGA 正确接收数据。

    谢谢!
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我会回来告诉您 ADC 正在生成数据。 请给我下个星期回复。

    谢谢。

    Ore..  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、  

    一种配置 ADC 的好方法是使用 PPC3。 您可以从 TI.com 下载并在此提出请求: https://www.ti.com/tool/PUREPATHCONSOLE

    此致、

    支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    是的、我已经下载了该文件、它用它来设置寄存器。  但如果没有 ADC 的测试模式或类似的模式、我无法验证 FPGA 发送的芯片是否能正确接收。

    谢谢!
    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Brian、

    设置寄存器的第一步是使用 PPC3。 寄存器中没有用于验证 DOUT 格式的测试模式。 观察 I2S 总线格式的最佳方法是使用示波器或逻辑分析仪等监控器件、观察 FSYNC、BCK 和 SDOUT 相对于彼此的情况。

    此致、

    Ore.