This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:支持的最大功率

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1221642/tas2505-q1-max-power-supported

器件型号:TAS2505-Q1

您好、团队成员:

我们计划为 TAS2505-Q1 IC 的 SPKVDD 使用3.3V。

此放大器可通过3.3V 的电压提供的最大输出功率是多少?

从数据表可知、对于18dB 增益、最大功率为~1.2W。

这是3.3V SPKVDD 的最大可能值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    是的、您可以遵循这些图中的绿色迹线。  请注意、当 THD+N = 10%时、输出信号会明显饱和、因此即使您可以达到稍高的功率、您也应该考虑失真度更高的情况。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的反馈。