主题: TAS2505-Q1中讨论的其他器件
您好、团队成员:
我们计划在设计中使用 TLV320AIC3109-Q1和 TAS2505-Q1、因为我们只有单麦克风和单扬声器应用。
我们有几个问题:
1.我们可以只使用 MIC2P 和 MIC2M 来使用,并终止 MIC1通道吗?
2. MIC1和 MIC2是否有技术上的差异?
3.如果使用.r.t 输出、我们计划使用 RIGHT_LOP 和 RIGHT_LOM、它会连接到 TAS2505-Q1的 AINR 和 AINL。 这样可以吗?
4、左右声道是否有技术上的区别?
5.如果 MIC1和 MIC2以及左右通道存在差异,您更喜欢在我们的应用中使用哪一个?
提前感谢您。