This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:单通道使用

Guru**** 2594640 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1, TAS2505-Q1, TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1219353/tlv320aic3109-q1-single-channel-usage

器件型号:TLV320AIC3109-Q1
主题: TAS2505-Q1中讨论的其他器件

您好、团队成员:

我们计划在设计中使用 TLV320AIC3109-Q1和 TAS2505-Q1、因为我们只有单麦克风和单扬声器应用。

我们有几个问题:

1.我们可以只使用 MIC2P 和 MIC2M 来使用,并终止 MIC1通道吗?

2. MIC1和 MIC2是否有技术上的差异?

3.如果使用.r.t 输出、我们计划使用 RIGHT_LOP 和 RIGHT_LOM、它会连接到 TAS2505-Q1的 AINR 和 AINL。 这样可以吗?

4、左右声道是否有技术上的区别?

5.如果 MIC1和 MIC2以及左右通道存在差异,您更喜欢在我们的应用中使用哪一个?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mayur:

    感谢您与我们联系。  

    1. 不可以、您可以将单端输入接地至 AVSS。  µF 未使用的输入、请将0.47 μ F 电容器连接到 AVSS。
    2. MIC1和 MIC2没有差异
    3. RIGHT_LOP 和 RIGHT_LOM 为全差分、而 TAS2505-Q1的 AINR 和 AINL 默认为单端输入。   如有需要、请参阅《TAS2505应用参考指南》、了解如何将这些器件配置为差分输入。
    4. 左右通道相同。
    5. 然而、 TLV320AIC3109-Q1确实允许在需要时单独对其进行路由/配置。    根据 数据表中的建议、请确保未使用的模拟输入是交流耦合和接地的、未使用的输出保持开路状态。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的反馈。 2、4、5点是明确的。

    1.我已经从原理图中附上了一段代码。

        

    w.r.t 数据表、我认为 MIC2通道可连接至差分麦克风输入并可在 SW 中配置。 而 MIC1与 电容器耦合。

    请告诉我理解是否正确、连接是否正常。

    3.是否要遵循突出显示的设置?

    • 如果是、那么0110和1001之间的区别是什么?
    • 混频器 A 和混频器 B 是否是指混频器 P 和混频器 M?

    请您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mayur,

    1. 原理图中的配置和圈出的寄存器设置是正确的。
    2. (#3)我可以确认混频器 A 和混频器 B 是指混频器 P 和混频器 M
      1. 关于页1/寄存器12设置:

    位 D7-4用于控制从 AINL/R 到 SPKP/M 的路由 路由由  页1/寄存器12  (下方蓝框)中的位 D7-4进行控制、并且每个位均可被视为一个开关。  

    寄存器设置的两个圆圈部分(上述屏幕截图)在功能上相同、当将 D7-4设置为0110或1001时、两者以不同的方式路由 AINL/R。 这一点在 GUI 中更容易演示(下面的屏幕截图)。  

    D7-4设置为0b0110:

    D7-4设置为0b1001:

    您可以看到、这两种设置驱动扬声器输出的方式不同、但彼此相反。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    非常感谢您提供的详细反馈。

    1. RIGHT_LOP 连接到 AINR、RIGHT_LOM 连接到 AINL。 这是正确的配置还是需要交换?

    2.所有差分信号(麦克风输入到编解码器、编解码器到放大器、放大器到扬声器)是否有任何推荐阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mayur:

    Andrew 今天不在办公室、将在周一回答您的问题。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mayur:

    感谢您的耐心。  

    1. RIGHT_LOP 连接到 AINR、RIGHT_LOM 连接到 AINL。 这是正确的配置还是需要交换?
      1. 是的、这是正确的配置。  
    2. 所有差分信号(麦克风输入到编解码器、编解码器到放大器、放大器到扬声器)是否有任何推荐阻抗?
      1. 为获得最佳结果、PCB 上所有差分布线的布线长度应匹配
      2. 麦克风输入至编解码器-选择 最接近麦克风阻 抗的前馈电阻值。
      3. 编解码器到放大器-没有特定阻抗 建议、但是、 请使用串联电容器从线路 输入对编解码器输出进行交流耦合。
      4. 放大器到扬声器-无特定 阻抗建议、请使用数据表指南。  

    我希望这对您有所帮助。

    此致!
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您提供的信息。