This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2006D1:启用器件会导致电源轨压降

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1221853/tpa2006d1-enabling-the-device-causes-a-power-rail-drop

器件型号:TPA2006D1

嗨、

该器件与3.6V 电源轨相连。 启用器件时、它会生成电压降脉冲、从而使电压在小于380uS 的时间内降至大约1.88V。

该脉冲随后在控制 SHUTDOWN 引脚的微控制器上产生复位、并重复整个过程。

应当指出:

1.运算放大器的输入是否正在运行音频或者是否被禁用均无关紧要。

2.放大器的输出连接到一个8 Ω/0.5W 的扬声器。

3.断开连接到扬声器的其中一根电线时,问题停止,是的,我更换了扬声器。 这不是糟糕的扬声器问题。

4.只要设备被禁用,就不会出现此问题。  

我附加了与器件相关的原理图。  

任何人是否知道启用器件时可能导致这种"短路"行为的原因?

e2e.ti.com/.../TPA2006.pdf

谢谢!

近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    查看您的原理图 、我发现输入增益设置电阻器缺失。 您能否尝试修改您的电路、以便您在输入端使用 R 而不是电容器? 您可以临时将 C2和 C6替换为电阻器、以进行测试。

    以下是来自数据表的电路参考:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢伊万

    我知道 R2不能用作增益设置电阻器、因为它"位于"C2电容器之后?

    此外、您会建议增益电阻器设置为多大的值?

    近红外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、

    正确、它是电容器后面的电阻器、不能用作增益设置电阻器。 请注意、无论使用差分输入还是单端输入、反相输入和非反相输入上都需要相同的电阻器/电容器。

    至于电阻值、您现在可以尝试300k 或150k 以保持较低增益。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师