This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:计时图

Guru**** 2548880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1219512/pcm9211-timing-chart

器件型号:PCM9211

您好!

客户将来自外部设备的 I2S 信号输入 PCM 9211。
客户希望将 I2S 输入到 DIT 并执行 SPDIF 转换。
您能回答以下问题吗?

1.您能告诉我在输入 I2S 时 DIT 中的 BCK/LRCK/DATA 的时序图吗?
2.另外、我的理解是否正确、因为我参考了第10页、6.8定时要求的值(最小值/最大值)?

此致、

Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 当您使用来自外部源(从器件) 或内部的 I2S 时、  您只需要遵循第6.8节中所示的时序要求。 内容类型。  

    在外部提供 I2S 时、您只需关注一些因素、例如 max freq (由 min tcyl 限制)和... 只要你在6.8中提到的边界内,转换就没有问题。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您的支持。

    下面我应检查的规格是否正确?

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishie-San、

    是的、这些是您需要检查的 BCK 规格。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    图7-5显示了 DOUT 的时序、但没有 DIN 时序。
    我应检查数据表上的哪个图像的 DIN?

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这些时序图是标准配置、只有相应的值会在不同的器件之间发生变化。 您可以看到 Din 与 BCK 和 LRCLK 的关系、在下面显示了 DIN 的设置和保持时间。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-san:

    感谢您提供时序图。
    在使用我的第一篇文章中所述的配置时、TDS 和 TDH 的最小值/最大值是多少?
    是否有任何文档可以确认这一点?

    此致、

    Nishie.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    Arash 今天不在办公室、将在周一回答您的问题。

    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

     只有所需的最短设置和保持时间,并在同一页(P10)中提及。 基本上 、您需要确保满足正确采集数据的最低要求。

    此致、

    Arash