This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:有关 TLV3120ADC3120单端输入范围的问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1218099/tlv320adc5120-question-about-tlv3120adc3120-single-ended-input-range

器件型号:TLV320ADC5120
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC3120

TLV320ADC3120电源1.8V、kΩ 为单端输入模式、10k Ω 输入阻抗、HPF 设置0.00025fs、输入2.5V 峰峰值、1.25V 偏置正弦波信号、
ADC 通常可以在不失真的情况下对正弦波进行采样、这不符合手册中所述的1.8V 电源下的0.5V RMS 输入范围。 以下是测试期间的时域和光谱分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Wu、

    感谢您提醒我们注意这一点、留出3天时间进行回复。  

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Wu、  

    您的 ADC 的 Vref 是多少? 如果是1.375V、则它可以支持0.5Vrms 单端信号和具有1.8V AVDD 的1Vrms 差分信号的模拟信号。 BIAS_cfg 寄存器可以配置 Vref 以支持相应的模拟信号范围。 ADC5120设计为可接收0.5Vrms 满量程单端输入、您的 DAC 是2.5Vpp (0.8Vrms)、我将在下周重复进行该测试、并弄清楚为何单端输入的削波未超过预期的单端输入范围。 当我处理这件事时、这里是数据表中的一个表格、其中引用了 AVDD 和 VREF 模式。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Wu、  

    如果基准电压非常高、则可能足够高、能够支持2.5Vpp 信号。 我之前的响应指出了 AVDD=1.8V 时支持单端信号的模式。 如果您将 VREF 配置 为1.375V 并将输入信号保持在2.5Vpp、则会对信号进行削波。 我附上了一个图像、显示了 Vref 为1.375时2.5Vpp 的削波。  

    我 希望这对您有所帮助。

    Ore.