This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808EVM:CE/EU 符合性声明(也称为 EU DoC)

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808EVM, PCM1863EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1216040/pcm1808evm-ce-eu-declaration-of-conformity-aka-eu-doc

器件型号:PCM1808EVM
主题中讨论的其他器件: PCM1863EVM

大家好

请您能否提供 PCM1808EVM 的 CE/EU 符合性声明? 该产品显示带有 CE 标志、但  TI 网站上未提供该声明、   


此外、如果商品还带有 UKCA 标记、请提供英国符合性声明。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明天我会回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ‘S的用户指南在"评估模块标准条款"部分包含上述内容。 这可视为已针对无意辐射器测试对 EVM 进行测试的证书。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanjay

    感谢您提供信息、但这不能解决该请求。

    Texas Instruments 将 CE 标志应用于此产品、因此 Texas Instruments 必须起草 CE/EU 符合性声明。 适用的指令为 RoHS 2011/65/EU。

    请参阅类似产品的 CE/EU 符合性声明示例- SKU PCM1863EVM: https://www.ti.com/lit/pdf/sszqgc1

    请提供的 CE/EU 符合性声明  PCM1808EVM

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在内部查看此内容 。 我很快就会回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanjay

    请告知此请求的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在内部对此进行核实。 我将在收到更新后立即恢复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DoC_5F00_EU-RoHS_5F00_PCM1808EVM_5F00_20200512.pdf