This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1803A:断电模式

Guru**** 2475435 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1803A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1215486/pcm1803a-power-down-mode

器件型号:PCM1803A

各位专家、您好!

我的客户有如下问题。 你能回答一下吗?
1.当/PDWN 从 L 切换到 H 时、需要多长时间才能从 DOUT 输出?
2.虽然器件处于断电模式并且时钟是输入模式,但是客户想知道 ICC 和 IDD 的功耗。 数据表只规定了时钟暂停。

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi:  

    1.根据产品说明书第7.3.2节"上电复位序列"、"PCM1803A 具有内部上电复位电路、且在电源电压(VDD)超过2.2V (典型值)时自动执行初始化(RESET)"

    在时钟测试条件:fs = 44.1kHz、且第6.5:电气特性中的系统时钟= 384fs 时、断电模式下的功耗为28uW。  

    我希望这能够回答您的问题。

     

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    关于问题1、您的意思是时间是"1024系统时钟+ 4480 / FS"、对吗?

    关于问题2、您展示的表是时钟停止条件、我想。 请确认下方的评论。
    "(8)中止 SCKI、BCK、LRCK"

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yasushi:  

    1. 一旦 VDD > 2.2V、1024个系统时钟周期(256 fs、384 fs、512 fs 或768 fs)和4480/fs 的时间段需要过去才能获取任何数据。 您可以应用 T=1/1024 (XFS)+ 1/(4480/FS)来确定需要多少时间才能输出数据。 因此、是的、您的计算是正确的。
    2. 是的、在断电模式下、时钟暂停时、Icc 和 IDD 分别为5uA 和1uA。 要了解 时钟未停止时的 Icc 和 IDD 功率损耗、请允许我留出一些时间来测试该理论并在星期二当天或之前向您提供更新。

    此致、  

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    好的、请看一下 CLKS 未在断电模式下停止时的功率耗散。

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。

    Br、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yasushi、  

    我想将最新情况延长到本周结束。 感谢您的耐心。  

    此致、  

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会提供断电模式(CLKS 未停止)下的功耗测试结果? 已经推迟了10天……

    此致、
    藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原您好!  

    我正在尝试使用时钟未停止的断电模式来调查 ICC、IDD 和功耗的结果。 我想指出的是、数据表分别列出了 Icc 和 IDD 规格、而不是 Icc 或 IDD 的功率损耗。 由于数据表中没有这项内容、请允许我一直等到一周结束再进行测试。

    此致、  

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原佳  

    保持与显示 IDD、ICC 和断电模式下功耗的数据表相同的测试条件。 在主控模式下、当时钟和 ADC 同时开启或关闭时、所有这些参数保持接近相同值。  

    我希望这可以回答您的问题。  

    此致、

    Ore.  

    该主题已移至电子邮件中、因此我将关闭该主题。