请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS5825M 您好!
在我们的产品中、TAS5825M 从无线音频模块接收 I2S 信号、输入 I2S 的采样率为46.87KHz。
当音频源停止播放时、I2S 承载低噪声、电平约为-90dBFS。
但在这种情况下、TAS5825M 输出具有明显的噪声、可以从1米之外听到。
TAS5825M 的电源电平为20V、最大输出功率为30W@4Ohm、噪声 RMS 电平为1.2mV
您能 就我们应该如何检查问题提供一些建议吗?
谢谢!