This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M 输出的耳戴式噪声

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1220309/tas5825m-hearable-noise-from-tas5825m-output

器件型号:TAS5825M

您好!

在我们的产品中、TAS5825M 从无线音频模块接收 I2S 信号、输入 I2S 的采样率为46.87KHz。

当音频源停止播放时、I2S 承载低噪声、电平约为-90dBFS。

但在这种情况下、TAS5825M 输出具有明显的噪声、可以从1米之外听到。

TAS5825M 的电源电平为20V、最大输出功率为30W@4Ohm、噪声 RMS 电平为1.2mV

您能 就我们应该如何检查问题提供一些建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    对于放大器放大器、已输入任何输入信号。

    如果您的 I2S 在停止播放时有噪声、最好了解如何降低 I2S 时的噪声。

    如果无法消除 I2S 噪声、最好将器件设置为 HIZ 模式、以便无法听到噪声。

    太棒了

    Jess