This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:此 IC 有 Linux 驱动器吗?

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1220466/tas5822m-do-we-have-a-linux-drive-for-this-ic

器件型号:TAS5822M
主题中讨论的其他器件: TAS5805

MPA 团队、您好!

我的客户希望拥有适用于 TAS5822M 的 Linux 驱动程序。

下面的 e2e 主题为 TAS5805提供了一个、但我找不到为 TAS5822提供的一个。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/722027/linux-tas5825m-linux-drivers

谢谢。

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke

    我们没有 tas5822的指定 Linux 驱动程序,它需要基于 tas5805进行修改。

    但寄存器应该非常接近。

    我想客户可以试用 tas5805驱动程序。

    太棒了

    Jess