主题中讨论的其他器件:ADC3120EVM-PDK、
您好!
我们的客户在 Windows 10 PC 上安装了最新的 GUI 版本2.0。 遗憾的是、此时会显示"USB not connected"、GUI 将无法正常工作。
那么、您能告诉我如何解决它吗?
"USB-MODEVM Windows XP/Vista/7驱动程序(SLAC521.ZIP)" 未安装到 Windows 10 PC 上。
此致、
加藤
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们的客户在 Windows 10 PC 上安装了最新的 GUI 版本2.0。 遗憾的是、此时会显示"USB not connected"、GUI 将无法正常工作。
那么、您能告诉我如何解决它吗?
"USB-MODEVM Windows XP/Vista/7驱动程序(SLAC521.ZIP)" 未安装到 Windows 10 PC 上。
此致、
加藤
您好、Kato-San、
感谢您与我们联系。 无需安装 SLAC521。 连接 USB 后、器件应枚举为"USB-AudioEVM"。
要解决此问题、请尝试以管理员身份运行 GUI (如果尚未这样做)。 这将为 GUI 提供运行所需的权限。 要通过 USB 端口播放音频、请确保 在 Windows 中选择 USB-AudioEVM 作为默认播放设备。
如果这样无法解决您的问题、请 在回复中发送 GUI 和设备管理器的屏幕截图。
此致!
Andrew
Kato-San,
我向团队进行了检查、USB-MODEVM 驱动程序不是问题。 但是、请告诉我您正在使用什么 EVM USB 接口。 这是 AC-MODEVM 或 USB-MOD 接口主板(我假设它是 USB-MOD)。
请尝试执行以下步骤、以查看 GUI 是否连接到 EVM。
请告诉我这是否解决了您的问题。 如果不是这样、我查看电路板图片也很有帮助、这样我就可以验证跳线/开关设置。
此致!
Andrew