This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:VCCCI 引脚上的 LDO

Guru**** 2555120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1220045/pcm2906c-ldo-at-vccci-pin

器件型号:PCM2906C

大家好、

数据表提到 VCCCI 是内部的模拟电源、因此我想知道为什么在数据表的图36中添加了 LDO。

显示这是一个用于"高性能应用"的配置、因此器件是否确实可以接受 VCCCI 上的外部电源? 一旦内部稳压器检测到外部电源、它是否会禁用到 VCCCI 的输出?

以及这如何影响器件的性能?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    感谢您与我们联系。 您的理解是正确的 、器件可以在 VCCCI 上接受外部电源。 在此状态下、内部稳压器不会使用、也不会输出到 VCCCI。  

    这被视为 "高性能应用"、因为使用外部稳压器可改善 器件的 THD+N、如下方数据表所示。

    此致!
    Andrew