This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903:在 USB 总线上未检测到 PCM2903

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903, PCM2902, PCM2903C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1218885/pcm2903-pcm2903-not-detected-on-usb-bus

器件型号:PCM2903

我们已将 PCM2903芯片纳入我们的电路板设计中、并遵循数据表中的参考设计。 它连接到一个 USB 集线器芯片、然后该芯片进入我们的微处理器。 我们选择为芯片上的12MHz 时钟输入提供外部时钟源。

芯片周围的一切似乎都能正常工作、但是我们的操作系统无法检测到芯片。 我们已验证它不是 USB 集线器或操作系统、因为我们可以检测何时连接了基于 PCM2902的 USB 设备。

我有一些问题:

  • 在芯片上电以工作时是否必须存在12MHz 时钟输入(即可通过 USB 检测到)?
  • 如果时钟信号超出可接受的容差、PCM2903是否会无法启动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 是的、USB 功能需要12MHz 时钟、因为您使用的是外部源、而不是 XTAL、将源连接到 XTI 并使 XTO 保持断开。
    • 很有可能。

    顺便说一下、不建议在新设计中使用 PCM2903、您应该使用 PCM2903C。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢你。 您能否说明一下在芯片上电后、时钟信号是否出现了某种超时? 例如、如果我在芯片上电后等待一分钟、以便施加12MHz 信号、仍然有效吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能控制超时、这属于 USB1.1 FS 协议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您不理解我的问题。 我并没有问我是否可以控制超时。 我想问是否有 位置 实际上不是这样 时钟信号出现超时、芯片才能工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这是协议的一部分。

    您可以参阅 USB 1.1 规范以了解更多详细信息。