请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424-Q1 主题中讨论的其他器件: TAS6424E-Q1、TAS6424E
大家好、
我想确认 TAS6424-Q1中的支撑阻抗。
根据我的检查、TAS6424-Q1使用数据表中的 PBTL 模式支持最小1欧姆阻抗。
我们是否可以在以下架构中使用 TAS6424-Q1?
案例1) TAS6424-Q1驱动1个标称1 Ω 扬声器和2个标称4 Ω 扬声器
或
案例2) TAS6424-Q1驱动1个标称1 Ω 扬声器和2个标称2 Ω 扬声器
如果有人可以建议、我会很感激。
谢谢。