This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3220:引脚21"AVDD"引脚22 "GVDD"数据表 VS EVM

Guru**** 2473640 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1218491/tpa3220-pin-21-avdd-and-pin-22-gvdd-datasheet-vs-evm

器件型号:TPA3220

您好!

在数据表中、"AVDD"连接到+5V、"GVDD"连接到+5V 处的 CRC 滤波器(1uF-3R3-1uF)、
但在 EVM 中 、"AVDD"连接 到+5V 的 CRC 滤波器(1uF-3R3-1uF)、而  "GVDD"连接到+5V

什么是正确的外行?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Giorgio。

    GVDD 是栅极驱动电路的电源电压。 因此它在 GVDD 上会有一些开关频率纹波。

    如果使用同一电源为 AVDD 和 GVDD 供电、建议使用第一张图片等 CRC 滤波器、以免影响 AVDD。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的

    谢谢。