This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:此器件能否支持 PBTL 模式的8 Ω 语音

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1218579/tas5822m-can-this-device-support-8ohm-speak-in-pbtl-mode

器件型号:TAS5822M

您好!

此器件是否能够支持以 PBTL 模式发言? 可以支持多大的输出功率? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach。

    由于您的负载是固定的8欧姆、因此输出功率仅与输出电压有关。

     TAS5822的最大 PVDD 电压为26.4V、因此最大电流为26.4/8=3.3A (峰值、不考虑 Rdson 的理想情况)。  BTL 模式就足够了、PBTL 的输出电流的最小峰值可以达到12A。

    最大输出功率为8*(3.3/1.414)^2=43.56W (实际上小于该值)。

    Br.

    魏秋。