This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4550B:在我们的设计中担心 LM4550BVHX/NOPB AC 97编解码器。

Guru**** 2473270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1218717/lm4550b-concerns-for-lm4550bvhx-nopb-ac-97-codec-in-our-design

器件型号:LM4550B

您好专家

请找到以下详细信息、我在设计中使用 TI LM4550BVHX/NOPB AC 97编解码器来替代 STAC9753AXTAED1X AC 97 Tempo Semiconductor 提供的编解码器。

我发现您的编解码器使用的 AVDD 的电压范围是4.2V 到5.5V、因此可能需要设计一个5V 电源。  

由于现有的编解码器有3.3 AVDD 电源、从麦克风和电话线路进入编解码器的输入全部为3.3V 电平。 我不希望更改编解码器这些输入和输出上的电源电压、但仍然为 AVDD 电源引脚提供5V 电压。

我想了解此修改(使用5V 的 AVDD 和3.3V 的其他电路、包括编解码器的输入)对系统性能有何影响?

此外、我们还可以在数据表中看到53mA 的模拟静态电流、该参数有什么含义? 如果我们设计5V 电源、我们需要设计它的电流值是多少?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您指的是哪些输入均为3.3V? 对于数字 IO、模拟输入电压为1Vrms、DVDD 为3V-5.5V。  

    如果电平在规格范围内、则没有问题。

    静态电流是指电源未驱动任何负载时、53mA 使用5V 电源。

    此致。