This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV602:当 EN 为低电平时输出为高阻态

Guru**** 2839800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1218591/drv602-will-output-be-high-z-when-en-is-low

器件型号:DRV602

您好!

对于该器件、在 EN 为低电平时输出是否为高阻态? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我预计当 EN 为低电平时它为高阻态、但如果您希望我们在此处查看、我可以。 我只需要几天时间就可以交付 EVM。

    此致、
    Jeff McPherson