This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760MD:更新 PCB 后出现时钟错误

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5760MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1217015/tas5760md-clock-error-after-updating-pcb

器件型号:TAS5760MD

我使用 TAS5760MD 音频放大器创建了一个 PCB、它运行得很好、但当我创建具有一些与放大器无关的附加功能的第二个版本时、并复制了以前的原理图、这个新版本会不断出现时钟错误、由 FAULT 寄存器给出。 我使用示波器检查了不同的时钟信号、并将它们与之前可正常工作的版本进行了比较、但它们看起来是相同的。 即使使用相同的软件和微控制器并制作多个 PCB 来确保没有焊接错误、我仍然遇到了同样的问题。 PCB 布线长度只有几厘米、我尝试添加电容器、但没有成功。 出现该错误有什么特殊原因吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toon

      您能否分享一下您的新 PCB 原理图? 我们会先检查它。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是用于放大器的原理图、而只是芯片数据表中给出的软件控制原理图。 音频放大器由 ESP32控制、可发送44.1kHz 的双通道16位音频。 原理图与正常运行的版本保持不变、只是通过添加更多元件来实现其他不相关的功能、PCB 布局略有改变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toon

      您能否使用飞线将 MCLK/SCLK/SDIN 直接从旧板发送到新板、并在新板上切断布线? 让我们快速检查一下问题是否来自 I2S。