This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:原理图审阅|设计问题

Guru**** 2768035 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1214811/tas5825m-schematic-review-design-questions

器件型号:TAS5825M

大家好!

 

我已成功将 TAS5825M 集成到多个设计中、但正在着手具有一些不同要求的新设计、并认为在开始原型设计之前请求原理图和布局审核是明智的做法。 我已将我的原理图和布局附在下面、但具体而言、我有几个问题:

1.我使用了一组4个 DIP 开关来在4个选项之间更改地址。 您觉得有什么问题吗?

2.为了能够在 PTBL 和立体声模式之间切换、我在+/-输出跳过/跳过之间添加了接头。 为什么这会导致音频质量问题或损坏 IC?

3.我没有在放大器每一侧使用一串过孔来连接 PVDD,而是在顶层铺设覆铜,连接两组 PVDD 引脚。 这样可以吗?

 

非常感谢您的考虑! 我本来会在论坛上发帖的、但由于某种原因、即使是通过我公司的电子邮件、系统也不会让我发帖。

 

此致!

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请参考以下答案。

    1.使用 DIP 开关来更改地址是没有问题的。 请注意、TAS5825会在上电期间识别 I2C 地址。 因此、您必须在 TAS5825上电之前通过 DIP 开关选择 I2C 地址。

    2.无论您是使用 PBTL 模式的 TAS5825实现单声道,还是使用立体声,都没有问题。 此外、它也不会影响音频质量。

    3.在同一层上浇注设备两侧的 PVDD 是可以的。 但您不能将多边形铺在电感下方。 这些信号相互耦合。  此外、我认为 将 C15 和 C22靠近 PVDD 引脚 放置、然后将 C13、C14、C18和 C19放在它们旁边会更好。 电容的放置原理与 DVDD 相同。

     我在原理图中没有发现任何问题。  有关 PCB 布局、您可以参阅 TAS5825数据表中的第10.4章来对其进行优化。 另一个问题是 AMP 的输出电流大小。 我发现您使用的是 MTP125-1102S1。  ?、它具有足够的电流容量 Δ T

    此致、

    凤羽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

    非常感谢您提供的宝贵意见、非常感谢。

    1、好的,我会注意到。

    2.也很高兴知道,谢谢。

    3、好了、我要尝试将 PVDD 覆铜连接到放大器的另一侧、并将较小的电容器靠近 PVDD 引脚放置。  

    我计划为放大器提供20V/3A 的可用性。 接头额定可以处理3A 电流、因此我认为应该可以。 您通常期望放大器在 PVDD 总线上消耗多少电流?

    再次感谢您、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您是指 PVDD 布线宽度吗? 它 由 流经 PVDD 的电流幅度和 PCB 电流能力决定。

    此致、

    凤羽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

    抱歉、我不小心将上面的分辨率标记为分辨率。

    我的问题是、我想知道是否可以计算出有多少电流通过 PVDD 流向放大器。 然后、我将计算布线宽度。 我需要确定流经 PVDD 的电流大小。

    谢谢。

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您可以通过以下公式大致估算流经 PVDD 的电流:i≈Vpvdd/Rspeaker。 如果您希望 更准确地计算、您可以参阅  如下所示的 TAS5825数据表中的公式、因为 Ipvdd 等于流经电感器的电流。

    此致、

    凤羽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

    非常感谢您的帮助。 我已经修改了布局。 我已将较小的旁路电容器移至更靠近放大器的位置、而不是像您建议的那样将去耦电容器移至附近。 此外、我现在让 PVDD 通过16个过孔路由到底层、而不是电感器下方。 您觉得这种方法有什么问题吗? 查看下方的剪刀。

    此外、在电感器下方运行接地灌流是否有任何问题?是否应该在电感器下方什么也没有?

    非常感谢

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    PVDD 连接方法没有任何问题。 TAS5825EVM 还让电感器下方的接地覆铜。 所以我认为没关系。

    此致、

    凤羽