This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204EVM-K:CAN't 显示设置 AGC 时的声音波形

Guru**** 2473270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1217365/tlv320aic3204evm-k-can-t-show-the-sound-waveform-when-setting-agc

器件型号:TLV320AIC3204EVM-K

大家好、

我让客户购买了  TLV320AIC3204EVM-K 并且对 Pure Path 软件有一些问题。

他们发现、当他们设置 AGC 时、他们看不到声音波形。

检查 Analog Settings→Audio Input 后发现 MIC in3_R 和 in3_L 已设置为禁用。  

在它们设置为 Enable 后、可以显示波形。

但如果重新打开 "Analog Settings →Audio Input (模拟设置 音频输入)"、此设置将恢复为再次禁用状态。

你能 解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是因为当您点击针对此功能对器件进行编程时、会首先重置所有寄存器、这意味着您之前设置的模拟输入将重置为默认值。

    首先运行 AGC 设置、然后配置输入。

    仅供参考,您还可以使用命令行界面记录并运行设置的命令缓冲区。

    此致。