This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822M:Eq 问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M, TAS5822M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1217162/tas5822m-eq-questions

器件型号:TAS5822M
主题"TAS5828M"中讨论的其他器件

您好!

,想要通过调节音频放大器的 EQ 来调节其扬声器的 EQ Δ Σ TAS5828M、TAS5822M 可能适合该应用、但仍然有一些问题。  

  1. TAS5828M和TAS5822M内置DSP的EQ调节能力怎样?有相应的对比参数表吗?集成 DSP 的 EQ 的调整范围是多少、您对这两种器件有比较吗?
  2. TAS5828M和5822M的 EQ调节范围都是全频段的吗?  EQ 调整是否可以覆盖整个频率范围?
  3. TAS5828M和5822M的 EQ调节可以做到几阶调制?μ A     通过 EQ 可完成多少级调制?  
  4. 这两款芯片的EQ调节的具体参数可以开放给我们通过I2C配置吗?是否可以打开 EQ 调整、以便客户通过 I2C 进行配置?

此致、

察赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach。

    关于您的问题:

    1. 集成 DSP 的 EQ 的调整范围是多少、您对这两种器件有比较吗?

    答: TAS5822M 的 EQ 与 TAS5828M 的 EQ 相同。

    2. EQ 调整是否可以覆盖整个频率范围?

    A:EQ 的范围是从1Hz 到48kHz (96k 采样率)或者从1Hz 到24kHz (48k 采样率)。

    3. 通过 EQ 可完成多少级调制?  

    答:您可以参考 PPC3的不同处理流程。

    4. 是否可以打开 EQ 调整、以便客户通过 I2C 进行配置?

    答:我们正在 组织相关文件。 如果您真的需要、您可以将您的请求发送至我的电子邮件(wei-qiu@ti.com)、我可以将草稿版发送给您作为参考。

    Br.

    魏秋。