This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3111EVM-K:无法通过 USB 将 TLV320AIC3111EMV-K 连接到主机

Guru**** 2474190 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111EVM-K, TLV320AIC3111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1214701/tlv320aic3111evm-k-unable-to-connect-tlv320aic3111emv-k-to-host-computer-via-usb

器件型号:TLV320AIC3111EVM-K
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3111

我无法将 TLV320AIC3111EVM-K 目标连接到主机。

我已经按照《TLV320AIC3111 EVM 用户指南》SLAU285–2009年7月文档中的说明进行操作、并且还按照以下指南中的步骤尝试了多次来配置器件: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/How-to-Revive-a-USB-Audio-EVM.pdf (如何恢复 USB 音频 EVM)。

器件作为此器件进行枚举(DFUUSB):

当我按照"如何恢复..."中的指示 文档、我收到此错误:

请帮助我尽快解决此问题。 我购买了此 EVM 来解决耳机麦克风操作的一个紧急问题。

此外、如果 CodecControl.exe 可执行文件有 Linux 版本、我很想改用它。

谢谢。

-肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    需要检查/尝试的几个方面:

    • 您是否可以按照下面的用户指南中所示检查 USB-MODEVM SW2是否处于正确的位置?
    • 确保电路板跳线处于用户指南中所述的位置
    • 以下是恢复音频 EVM 的链接:

    https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/773576/faq-tlv320aic-codecs-and-adcs-how-to-restart-revive-a-usb-audio-evm/2861816?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=how%252520to%252520restart%252520%25252F%252520revive%252520a%252520USB%252520audio%252520EVM#2861816

    • 运行 CodecControl  为管理员

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pdjuandi,

    感谢您的答复。  实际上 SW2的位置2处于错误状态。  我改变了它,并再次尝试,但不幸的是,这没有帮助。  我具有相同的结果。

    我按照上面发送的链接操作。  这似乎是相同的"如何恢复..." 找到的示例文档。

    我再次执行了该过程、并获得了与之前相同的结果。

    在此过程中、有几件事引发了一些问题:

    (1) "适用于:"行不包括我拥有的 EVM (TLV320AIC3111EVM-K)。

    (2) 对于步骤1中列出的 USB 固件文件、我假设我使用 slac563文件存档、该存档实际上已解析为 slac563b.zip。  这是正确的、对吧?

    (3) 对于步骤3、我将在引脚1 - 2 (SDA)和引脚3 - 4 (SCL)之间的 J6中插入分流器、这两个引脚是外部 I2C 信号。  当我执行此操作并连接 USB 电缆时、U1 EEPROM 上的 SCL 和 SDA 信号会保持为零、我认为这是目的(禁用 I2C 总线以禁用 EEPROM 的读取配置)。  当我执行此操作时、USB 端口仍作为 DFUUSB 端口进行枚举。  然后、在器件枚举后(按照步骤3中的建议、5秒后)、我移除分流器、但(a)这不会导致出现"找到新的硬件向导"、以及(b) I2C 总线信号不会像我预期的那样在 U1 EEPROM 上拉; 相反、它们保持在低电平(实际上大约为0.17V);这种情况会一直保持到 USB 电缆断开、然后在没有就位分流器的情况下重新插入。

    (4) 此时(分流、I2C 信号再次变为高电平)我可以运行 DFUTEST.exe 可执行文件、 但如果我尝试使用它来对 EVM 进行编程、那么当我选择 DFUEE.bin 文件并开始下载时、UI 会显示下载正在进行、我也可以看到 I2C 总线上的活动、我会看到"Download completed"。 消息;然后在设备枚举后、我收到此消息:"分离呼叫失败。"。

    我做错了什么?

    谢谢。

    -肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 EVM 是否有缺陷?

    -肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭 DFU 测试、断开连接再接回来您是否看到 LED D2 (靠近 USB 连接器)指示灯亮起?

    我订购了一个要交叉检查的新 EVM、但尚未到达。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pdjuandi,

    否、这也不起作用。  我知道我以前试过这个,但我只是再次经历了这个过程,以防我漏掉任何东西。

    我还尝试从设备管理器中卸载 DFUUSB 驱动程序;该安装完成后表明安装已完成、但当我断开连接并重新连接 EVM 板后、该驱动程序再次出现。

    我还尝试了程序" remove-miniEVM.exe 是与 DFUTEST.exe 可执行,这只会弹出一个窗口,很快消失(大约在十分之一秒,所以快,我不能读它的内容)。  他似乎对这个问题一无所知。

    移除分流器后、I2C 总线信号保持低电平是否正常?  如果 USB 电缆断开后重新连接、它们会再次恢复正常。

    我还尝试在移动 JMP6分流器的情况下使用外部电源、以便在连接 USB 电缆时电路板已经通电。  相同的结果。

    -肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM 已经发货、我来看看、它也会更新。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    只是想告诉您、我仍在等待 EVM。

    您通过哪种方式运行哪种操作系统? 您能否在设备管理器中尝试、右键点击 DFUUSB、手动将其指向具有 DFU exe 的文件夹进行卸载、然后进行安装。 现在再次尝试恢复步骤。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    我在周五晚些时候收到了 EVM、并且可以在我的设备管理器中看到 USB-AudioEVM。

    在您的设置中、让我们尝试使用随附的固件编程过程 B。

    顺便说一下、您是第一次连接 EVM 时看到 DFUUSB、还是在尝试恢复后看到该 DFUUSB?

    e2e.ti.com/.../Trouble_2D00_shooting-AIC3111EVM-Windows-Issue.docx

    如果仍在运行、请尝试使用另一台计算机。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    pdjuandi,

    好的、本文档包含了其他信息、让我能够顺利解决问题。

    我现在可以连接到电路板。

    我想这把钥匙已经拔下了,然后重新插入了 W20跳线。  令我不解的是、为什么硬件随附的信息指向的用户手册中提到的文档中没有包含这些信息。

    谢谢。

    -肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    电源小知识

    我们会将其添加到用户指南中。

    此致。