This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4190:关于复位时间

Guru**** 2768395 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1215436/src4190-about-reset-time

部件号:SRC4190
主题中讨论的其他器件:SRC4192

您好、专家

我的客户对 SRC 有一些问题。

您能否对13Pin 上的 RST 确认以下内容?
-当 RST 为低电平时,每个端口的状态是什么?

-当 RST 信号从低到高时,恢复时间需要多长时间?

谢谢你

Youthei MIYAOKA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     RST 引脚 可 随时用于初始化内部逻辑。 复位序列强制所有寄存器和缓冲器采用其默认设置。 复位
    低脉冲宽度的长度必须至少为500ns。  复位初始化后、所有功能块 将默认为断电状态、如所示
    SPI 或 I2C 主机接口例外。 然后、用户可以将 SRC4192编程为所需的配置、

    在通过 SPI 或 IC 执行另一次写入或读取操作之前、您需要至少500us。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的回答。

    我的客户对复位期间的断电状态有疑问。

    断电状态下每个引脚的具体状态是什么。

    回答每个引脚编号和状态(高阻态、低阻态、高电平)会有所帮助。

    具体而言、如下所示的引脚名称和编号。

    CK I/O (5、6、24、25)

    比亚帕斯(9)

    IFMT (10、11、12)

    LGRP (1)

    模式(26、27、28)

    静音(14)

    OFMT (18、19)

    猫头鹰(16,17)

    RCKI (2)

    TDMI (20)

    SDI/O (4、23)

    RDY (15)

    VIO、VDD (7、22)

    GND (8,21)

    此致、  

    友平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意, 当您关闭芯片 电源时,一般不会更改输入引脚和电源的状态:如果您要对数字引脚应用一些数字信号,或对模拟引脚、 电源和 GND 应用模拟输入, 它们不会改变。 PD 只会影响输出引脚。

    例如、在这里、  SDout 或 CLKO 等输出 会停止或变为低电平;  同样、 RDYZ 信号(它是一个输出引脚)将显示芯片未就绪 并且将 变为高电平。

    电源引脚和 GND 仍将读取相同的电压。 如果你已经将 Hi (例如)置于 OFMT 引脚(输入)上、它将仍然读取 Hi。  

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Arash、

    我希望你有一个美好的周末!

     

    需要确认2个点。

    您说过、"诸如 SDout 或 CLKO 的输出将会停止或变为低电平"。

    1. HALT 意味着引脚状态将变为高阻态?
    2. SDOUT 引脚将停止、CLKO 引脚将变为低电平、它的解释是否正确

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的评论。

    我说停止是指它将停止切换。 它取决于设计、但在大多数情况下、一旦信号停止切换、它就会变为低电平。  例如、SDOUT 将 在没有任何活动的情况下变为低电平。 通常、 数据表会告诉您、  在这种情况下、信号将变为高阻态。

    此致、

    Arash