This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250:TPA3250电源输出

Guru**** 2473630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1216410/tpa3250-tpa3250-power-output

器件型号:TPA3250

您好、我们将在 PBTL 模式下使用 TPA3250

将其用于音频功率放大器 (从30Hz 到18kHz)响应、运行电压为35Vdc。

在4欧姆扬声器负载下、放大器在输出电平为125W、THD 为1%时工作正常。

放大器用于制作具有 MIC/AUX 和 BT 输入的音频放大器

音频放大器输出建议提供:4欧姆 ,8欧姆和100V

实现此4/8/100V  

我们能否在输出端连接一个环形变压器  

变压器将具有4欧姆、8欧姆和100V 绕组的 o/p 绕组。

变压器将把初级连接到 TPA3250输出  

PL 建议

Rgds

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rgds

      在理论上,这是可能的。 但恐怕这种情况很少见、我们没有任何验证数据来充分保证。 而且该变压器可能会在输出布线中增加更多的非线性、最终 THD 可能会受到影响。