This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5717:引脚16电阻值会导致批量无声音

Guru**** 2591810 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1216253/tas5717-pin16-resistance-value-causes-batch-no-sound

器件型号:TAS5717

尊敬的先生

上面提到的 TI TAS5717PHPR、IC OS-RES 和电阻 R32、在1000套之前、我们就已经制作了13套、R32使用了16K。 测试完成后、8段音频正常、但5段音频中断、或没有声音。 当我们将电阻值更改为18K 时、故障仍然相同、但当我们将电阻值向下更改为13K、12K 和11K 时、声音将是正常的、没有中断或没有声音。 这些补丁都是相同的。 它们都由同一个补丁机器粘贴。 IC 引脚接地焊盘也正常。 我想知道这是 IC 的 R32值范围、还是我们的 PCB 设计有问题。

这是 PCB  

布局:2层

Sch:


此 R32的电阻与我们的 PCB 设计之间是否存在任何影响? 使用18K 或16K 时、为什么会出现声音中断和静音? IC 未断开、只要电阻降低、声音就会正常。 IC 接地等接地没问题,贴片工艺是正常的,所以怎么能厂商把电阻的位置放得更好,更合理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang

    非常感谢您的学习。

    您在 osc_res 测试了波形、在您改变电阻器值时是否有任何区别。

    另外、您是否有任何电路板在更改诸如18k、16k、15k、14k 之类的电阻器时、它将一直失败、直到您将其更改为13k。

    我认为您可以使用较差的电路板来测试波形、并将其与永不故障电路板进行比较、这有助于检查电路板上的 PCB 或其他东西是否会影响结果。

    谢谢

    Jesse