This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:LM1875桥接 FFT 问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1210099/lm1875-lm1875-bridging-fft-problem

器件型号:LM1875

LM1875 用于 中间 AMP。 U2和 U4桥 FFT 无法正常运行、因此容易出现问题。 但移除 IC 后不会造成损坏附件是设计数据。 是否有任何问题可以解决 LM1875桥接 FFT 问题?

e2e.ti.com/.../A77H_2600_A8H.A-V1.5-2022.05.27-SCH.pdfe2e.ti.com/.../A77H_2600_A8H.A-V1.5-2022.05.27-TOP.pdfe2e.ti.com/.../A77H_2600_A8H.A-V1.5-2022.05.27-BOTTOM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好  

    我不确定这个电路。

    让我与我们的团队确认一下、然后给您回复。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

       是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

       是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    关于该器件、因为它已经太旧了、所以我们对它也没有太多了解。

    但是在比较您的 sch 和我们的建议 sch 后,我们对以下一点的理解不是很好。

    太棒了

    Jesse