This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6120A2:增益设置

Guru**** 2474160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6120A2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1212676/tpa6120a2-gain-setting

器件型号:TPA6120A2

您好!

我们计划在 Gv=12dB 差分输入模式下使用 TPA6120A2。

rf=1k Ω ri=470 Ω 是计划设置。

哪种方法最好使用"Tina TI"或"PSpice for TI"来优化噪声设置和稳定性能?

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizki-San、

    请允许我花点时间找出一种检查 TPA6120A2这些特性的好方法。  您能否与您提供的增益设置共享任何电路或原理图信息?

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alec、

    好了、我们会将原理图发送到您的邮箱。
    请接受我朋友的发货请求。

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizki-San、

    我已接受您的请求、并发送了包含我的联系信息的私人消息。

    此致!

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好论坛:

    在考虑电阻器选择稳定性和增益设置时、请参阅第10.2.1.2.1节"电阻器阻值"。

    此致!

    ALEC