This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3120:请求 TLV320AIC3120来实现回声消除

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1215966/tlv320aic3120-request-tlv320aic3120-for-echo-cancellation

器件型号:TLV320AIC3120

您好!

我正在为需要降噪和回声消除的音频应用寻找组件的单通道。

在 miniDSP 系列中、我找到了 TLV320AIC3120、该器件似乎是我理想且成本更低的解决方案。

我需要了解 TLV320AIC3120是否能够做到这一点、以及是否可以使用 PurePath Studio 软件进行编程。

如果不可能、您能否向我提供可执行降噪和回声消除的最基本 DSP 的参考、以及是否有评估板可对其进行测试?

提前感谢、

帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    AIC3120 miniDSP 资源对于 AEC 和 NR 应用不足够、我们建议使用外部 DSP。

    可以在 TMS320等 TI DSP 产品中创建线程、并针对 AEC 应用询问器件。

    此致、