This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX9211:缺少信息和示例

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, DIX9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1216043/dix9211-lack-of-information-and-examples

器件型号:DIX9211
主题中讨论的其他器件:PCM9211

您好、E2E 专家!

你好。

编程看起来很简单、但是用于外部组件的文档很少。 数据表显示它兼容 AES/EBU 和 AES3、但关于连接还没有什么明确的说明。 AES3可高达7V。 我可以在变压器之间使用几个二极管(并将一侧接地)、使用电平转换器或查找定制变压器以将其降低到5V-6.5V 最大值。但是、除了用于 S/PDIF 之外、没有其他端口连接信息。 AES3和 S/PDIF 非常相似、几乎可以互换、但转换可能会导致问题。 是否可以在 XTI 上使用振荡器来代替晶体? 可以实现更高的稳定性/精度、更少的噪声并节省空间。 还有其他问题。 是否有评估板原理图、应用手册或勘误表? 我只是从器件开始、我不知道我是否应该继续。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这是一个成熟而坚固的部件 , 与 PCM9211相同,  它内部有一个额外的 ADC。  

    DIX9211数据表 (第18页) 解释了"外部(XTI)时钟、振荡器和支持电路" 。  图4. 还显示了 XTI 和 XTO 连接图的示例。   

        还可以使用用户指南中的应用手册(SBAA179)、用户指南(SBAU174)和设计原理图(下面)。

    此致、

    Arash