This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:SDIN1和 SDIN2的混合功能

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1215201/tas2563-mixing-function-of-sdin1-and-sdin2

器件型号:TAS2563
主题中讨论的其他器件:TAS2780

您好!

在新项目中、我们需要混合 SDIN1和 SDIN2的信号。

  1. 是否应该同步两个 I2S 信号?
  2. 描述 SDIN1和2的输入增益寄存器设置的文档在哪里?

此致、

Mochziuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    遗憾的是、SDIN2不能用于回放、因此不能与 SDIN1数据混合。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的提示回复。

    什么是 IC 链接函数?  您能否介绍有关 SDIN2的材料?

    此致、

    Mochziuki  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、望月行:

    IC 链路功能基本上是在一对器件之间共享增益;这种增益共享的目的是在其中一个器件由于扬声器保护算法而衰减时保持立体图像。

    在 TAS2780等后续器件中、此功能已替换为专用引脚(ICC): https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas2780.pdf#page=26&zoom=100,0,894

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师