This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:PBTL 设计中的自举电容器

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1215581/tpa3131d2-bootstrap-capacitors-in-pbtl-design

器件型号:TPA3131D2

您好!

我们在某些放大器板上遇到一些问题、50个板中有10个会因 FAULT 引脚变为低电平而发生故障。 似乎直流保护就开始发挥作用、因为我们在芯片处于故障状态以及芯片处于禁用状态(SDZ LOW)且未连接扬声器的情况下在其中一个输出(OUTPL/OUTNL)上测量大约6.5v。

我的问题是、自举电容器应如何以 PBTL 模式连接? 在我们目前的设计中、我们已将电容增加了一倍(达到470nF)、并将 BSPL 和 BSNL 连接在一起、如以下代码段所示。 这样可以吗?或者 BSP 和 BSN 输入端是否应该有自己的电容器? 这可能是失败的原因、还是应该可以?

Br

Vidar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出端的直流电压是由于 BS 电容器短路导致的、因此该问题已得到解决。