This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM3060:ADC 块的3Vpp 输入- DS 显示3Vpp 容差、但极值的写入范围为-0.3V 至6V

Guru**** 2638685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1215589/pcm3060-input-of-3vpp-to-adc-block---ds-says-3vpp-tolerance-but-extremes-are-written-as--0-3v-to-6v

器件型号:PCM3060

我确实通过电话插孔输出输入了-3至+3 Vpp。 这是否会导致 ADC 块出现问题/损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以、如注释1中所述。

    此致。