This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:ADDR 可以直接接地吗?

Guru**** 2474140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1215198/tas5751m-can-addr-be-tied-directly-to-ground

器件型号:TAS5751M

第7.6.1.2节指出应使用一个电阻器将引脚19拉高或拉低。 见 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5751m.pdf?ts=1681193555723的第24页

EVM 在 https://www.ti.com/lit/ug/slou440/slou440.pdf?ts=1681193762462&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTAS5751MEVM 的第21-23页展示了这一点

如果不需要/FAULT 输出、是否可以将此引脚直接接地至 I2C 地址0x54的接地端?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    建议将4.7K 电阻器连接到系统 GND 以获得0x54的 I2C 地址。  

    此致、

    凤羽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:

    谢谢! 我理解使用电阻器的建议。 是否需要使用电阻器? 将该引脚接地短路会产生任何功能效应、还是会造成任何类型的已知问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    您可以参考如下所示的数据表。 需要一个电阻器、您不能将引脚短接至地。 谢谢。

    此致、

    凤羽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Fengyu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认电阻值? EVM 使用47k、而不是4.7k。 根据表6.5、IIL (低电平输入电流)额定值最大为75uA。 3.3V 电源中的47k 电阻器将为70uA、刚好低于75uA 的最大限制、但如果 IC 将其拉低、4.7K 将导致更多电流流入引脚19。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    很抱歉、我错误地写入了电阻器值。 请使用47k、如 EVM 原理图所示。

    此致、

    凤羽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fengyu:再次感谢!