请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6584-Q1 大家好!
我想激活实时负载诊断功能、以便在 TAS 处于 运行状态时检测负载故障。为此、我按照数据表第48页的说明写入指示的所有寄存器、但 似乎无效。
我具有一个可变负载、我可以从16 Ω 切换到开路负载。 通过 在器件初始化时自动进行直流负载诊断(虽然所有通道都处于负载 DIAG 状态)、TAS 可以正确检测到该负载、并根据需要设置寄存器0xC0、0xC1和0xC2。 另一方面、如果我在负载设置为16 Ω 的情况下开启 TAS 并将其切换到开路负载、而 TAS 具有所有通道处于播放状态、它不会设置0x8B 寄存器、 也不会在开路负载下将通道静音、 运行。
我在低延迟路径同时启用和禁用的情况下尝试了它、但两种方法都不起作用。
你有什么建议吗?
谢谢、Marco