This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2770:请帮助查看原理图。

Guru**** 2586515 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2764, TAS2770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1214929/tas2770-please-help-review-schematic

器件型号:TAS2770
主题: TAS2764中讨论的其他器件

大家好、

您可以帮助查看客户的原理图吗? THX

2个问题如下。

1.未使用 PDMCK 和 PDMD 时如何连接?

2. 客户 保留 SDOUT 输出作为 SDIN 信号用于声学回声消除。 它可以正常工作吗?  

e2e.ti.com/.../TAS2770.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    在输出端使用 FB 滤波器时、建议为 VsenseP/N 引脚串联一个1kOhm 电阻。 这些滤波器可能会导致振铃、进而可能损坏 Vsense 引脚。 此款1k Ω 电阻器用于抑制任何振铃。  

    否则、我认为原理图没有问题

    1) 1)如果未使用、PDMCK 和 PDMD 可以保持悬空。

    2) TAS2770无法从 SDOUT 传输音频数据以用于回声消除。 它可以传输 Vsense、这是实时扬声器电压。 可以使用 Vsense 来消除回波。 如果 AEC 需要音频数据、则可以使用 TAS2764作为类似器件。  

    此致、
    Arthur