This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:pcmdevice-linux-driver

Guru**** 2552370 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1214468/pcm9211-pcmdevice-linux-driver

器件型号:PCM9211

目前、我正在使用 Bin Tool 来设置 PCM9211的寄存器。 但是、我不清楚如何使用它来设置从 AVIN / SPD/IF / MPIO-B 到 MAIN OUT 的音频路径、如何配置 PRE_POWER_UP 和 PRE_SHUTDOWN 的寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zimin:

    我将加入我们的软件支持团队来为您提供帮助。

    谢谢。
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff

    我认为此线程需要支持如何将  AVIN / SPD/IF / MPIO-B 上的寄存器设置为 MAIN OUT。

    几周前,我已经发布了代码到 Zimin。 现在、他的代码已经集成到他的平台中。

    他开始设置寄存器来调试 pcm9211。

    Br

    丁圣浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zamin:

    通常最好的方法是使用专用 GUI、因为您无需太多工作即可更改配置和设置寄存器。

    如果您想编写脚本并将其馈送至通用 I2C 主设备,则附加的是  通用( 可使用的初始设置) 。您可以根据需要修改脚本。

    e2e.ti.com/.../8787.PCM9211_5F00_Init.txt

    此致、

    Arash