This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1678:OPA1678IDGKR 的替代产品或升级

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1678, OPA1652, OPA1662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1214848/opa1678-replacement-or-upgrade-for-opa1678idgkr

器件型号:OPA1678
主题中讨论的其他器件: OPA1652OPA1662

大家好!

我们正在寻找  OPA1678IDGKR 的替代器件、我们经常遇到问题。该器件 采用 MSOP-8 (VSSOP)封装、封装尺寸类似、为 3.00mm x 3.00mm x 0.90mm (长 x 宽 x 高)。  您会推荐哪些选项?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tor 先生、您好!

    我看到的最接近的直接替代产品是 OPA1652。  与 OPA1678类似、该器件采用3mm x 4.9mm (VSSOP)封装以及更小的3mm x 3mm (WSON)无引线封装。 OPA1662还是 VSSOP 封装的直接替代产品。 除了封装外、 您的主要规格是什么?

    谢谢。

    察赫