This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:TLV320AIC3100 EVM

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1214597/tlv320aic3100-tlv320aic3100-evm

器件型号:TLV320AIC3100

大家好

设置以下三个寄存器、然后将耳机连接到公共板上的 J4、并测量公共板上的测试点 TP13。 发现检测不太敏感。 是否有任何设置错误? P0R48 = 0x80 (INT1控制寄存器->耳机插入检测中断) P0R51 = 0x14 (GPIO1输入/输出引脚控制-> INT1输出) P0R67 = 0x80 (耳机检测->启用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    感谢您与我们联系。 您的设置看起来是正确的。 GPIO1已正确设置为 INT1。 您可能会发现、调整 页0/寄存器67位 D4–D2中的去抖设置可改善 GPIO 输出。 如果这无法解决您的问题、请查看下面的问题。  

    1. 请插入插孔、并通过读取页0/寄存器46位 D4 (状态标志)和页 0/寄存器44位 D4 (粘滞标志)让我知道是否检测到该插孔。
    2.  连接耳机时、还请检查页0/寄存器67位 D6–D5的值。

    此致!
    Andrew