This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:关于 RESET 引脚

Guru**** 2474330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1214392/tlv320aic3109-q1-about-the-reset-pin

器件型号:TLV320AIC3109-Q1

大家好、  

下面是有关重置的2个问题

  • 如果很长时间下拉了 RESET、器件处于什么状态、是否可以将其视为一直处于复位模式? 在此期间能否读取和写入寄存器?
  • 我能否通过在不使用编解码器的情况下拉低复位使器件保持低功耗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hazel,

    感谢您与我们联系。  

    1. 当 RESET 为低电平时、在器件再次被拉至高电平前、应将其视为处于复位状态。 当 RESET 为低电平时、所有器件配置寄存器都将被清除(复位为默认数据表值)。 此时不应读取或写入寄存器。 请参阅数据表中的第7.3.1节"硬件复位"、了解详情。  
    2. 不建议使用 RESET 引脚作为低功耗、因为它会复位所有器件配置。 对于低功耗模式、将主机控制器关闭所有器件块可能会更有帮助。  

    我希望这对您有所帮助。 请告诉我这是否解答了您的问题。  

    此致!
    Andrew